结果:找到"机械加工 嘉立创 嘉立创cnc 嘉立创钣金 钣金加工 钣金 ",相关内容1000条
- 有了这个省钱利器,连钱包都要对我竖大拇指了!
- 很多时候,我们在下单时,往往并不了解:不同的加工材料不同的加工工艺在报价上会有什么区别不同的加工数量价格上又有多大差距更有手快的小伙伴,参数没改就把图纸上传询价了。收到最终审核结果、准备付款时才发现,参数不对!再次上传等待询价,不仅麻烦还浪费时间。太让人崩溃了!得知了大家的需求和困扰后,小嘉化身“狗屁膏药”,日日纠缠技术部小哥开发新功能。就在上周末,新功能开发成功并偷偷上线了!大家日常下单时有留意到页面上多了什么按钮吗?一起来猜一下它是什么~嘿,不跟大家兜圈子了,咱直接解开谜底吧!它就是隐藏在“订单页面”-“查看报价”里的“报价模拟”功能。功能介绍《报价模拟器》是嘉立创钣金基于降低客户成本、...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 嘉立创 嘉立创cnc 嘉立创钣金 钣金加工 钣金 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-22 17:40:00
- 3种折弯高度H的经验值,学习一下!
- 1.简单的90度单边折弯。如图,此种折弯只需考虑下模V形槽中心到折弯机定位挡块的距离即可确定。通常H值为 H≥3.5T+R(R在1mm以下)2.U形折弯。如图此种折弯的尺寸如过小,极易因无合适折弯模具而形成干涉.因此两竖边的宽度L不能太小。其一边竖边高度H也不能太大。实际中可根据使用折弯模的形状做模拟确定,L,H 值参考如下:3.Z形折弯如图第一道弯曲后,折第二道弯曲时,折弯线到折弯机定位挡块的距离须大于等于V形槽中心到模具外侧距离L1和板厚t之和。故H值为: H≥5t+R(R在1mm以下)关注我们始于PCB,不止于PCB。嘉立创致力于提供电子/机械领域全产业链一站式服务。请关注嘉立创旗下钣...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 折弯 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-06 09:53:00
- 怎么才能增加钣金件的强度?
- 1、避免平板的设计添加加强筋2、增加折弯、翻边或者反折压平3、折弯处添加三角加强筋4、折弯边自铆或通过拉钉等方式连成一体关注我们始于PCB,不止于PCB。嘉立创致力于提供电子/机械领域全产业链一站式服务。请关注嘉立创旗下cnc、钣金加工业务:
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 强度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 10:13:00
- 折弯出这些形状,是怎样实现的?
- 折弯是一种钣金加工方式,各种形状经过几刀就会折弯出想要的形状,十分神奇,今天咱们分享一些折弯的基础知识。数控折弯工艺折弯机的主要参数是:压力,工作台长。1.折弯刀的主要类型如下图(1):图(1)2.各种刀具的主要应用折弯类型。(1)直刀:一般优先用于只折一道弯并不用考虑避位的弯折,见图(2)图(2)但如果出现以下等情况就需要考虑避位,见图(3)由图(3)看到,折弯明显干涉,此时就要考虑用另外类型的折弯刀来折弯。图(3)左侧的情况可视情况优先选用小弯刀来避位,见图(4)图(4)而图(3)右侧的情况就要选用尖刀来避位了,但同时也要注意,由于尖刀的头很尖,所以它的强度比较差,所以它不能用于厚板的折...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 折弯 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-29 15:00:00
- 抽芽破裂及偏差原因及改善对策
- 抽芽破裂及偏差原因:1、抽芽冲头预冲刃口断掉2、凸凹模偏位(一次性抽芽)3、凸模与凹模间隙过小(预冲孔抽芽)4、预冲孔毛边过大或冲头断掉,孔未冲出5、凸模破裂(抽芽冲头工作部位崩缺)抽芽破裂及偏差改善对策:1、更换抽芽冲头2、调整凸凹模位置3、将凸凹模间隙调整至适中4、更换预冲冲头5、更换抽芽冲头
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 抽芽 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-28 16:52:00
- 抽芽高度不够是什么原因造成的?
- 抽芽高度不够原因:1、预冲孔孔径太大2、抽芽冲头工作部位进入凹模深度不够3、抽芽了冲头直径太小,与凹模间隙太大(或凹模直径太大)4、预冲孔之材料到抽芽工站时错位,以致抽芽后一边高一边低改善对策:1、将预冲孔修改至适当之直径(如果预冲孔太小,导致抽芽后偏高)2、加长抽芽冲头工作长度3、将抽芽冲头修改至所需要的直径,凹模也一样4、调整抽芽或预冲孔两个工站的定位,视抽芽孔的位置来调整
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 抽芽 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-28 16:51:00
- 解答两则|压铆螺母的选型库?钣金加工生产要出哪些图?
- 之前收到了一些客户朋友提出的问题,在这里我们也将回答整理出来供参考。问题一、压铆螺母的选型库?关于压铆螺母和压铆螺柱,从M2-M6常用的螺母,及长度在4-20(都是整数)MM以内的压铆螺柱规格都是备有现货(包括盲孔和通孔),同样规格4-20MM(都是整数)以内的压铆螺钉也都有备货,材料是以铁和不锈钢为主(均有现货库存),铝压铆螺母的稳定性还在测试当中(压得不紧,容易脱落),暂时没有主要投放,铝件压铆暂时主要以铁为主。(强度还可以,最大影响主要在于铝材需要压铆的,铁的压铆件不能氧化,只能是在氧化后再进行压铆操作,颜色会不统一,有些压铆件也必须是在折弯前进行的压铆,得考虑到压铆避让问题)在此之外...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创钣金 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-29 09:41:00
- 什么是CNC?
- 一、什么是CNC?玩机械的不知道CNC是什么可说不过去,如果你有搞机械、玩机械的想法,如果你还不明白机械是怎么加工出来的,那么就跟着小编的来了解一下吧!所谓的机械加工,就是通过车、铣、刨、磨、镗、钻、电火花、剪板、折弯、激光切割等加工方式,把各种毛坯料加工成我们所需要的形状和精度尺寸,能完成这些加工的设备我们都可以称为机床。传统的机械加工都是用手工操作普通机床作业的,加工时用手摇动机械刀具切削金属,靠眼睛用卡尺等工具测量产品的精度的。点击图片即可观看视频而在普通机床的基础上,加入计算机数字控制技术,就叫数控机床。数控机床可以按照技术人员事先编好的程序自动对产品和零部件直接进行加工,也就是我们...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-26 15:02:00
- 嘉立创钣金|支持材料及工艺能力简介
- 图片
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-24 10:22:00
- 嘉立创钣金工艺普及——材料介绍
- 钣金、CNC、3D打印,是现阶段市面上针对设备外壳、结构件,最常见的三种加工方式。三者各有各的优缺点,而钣金加工相对来说又因成型简单、效率高、成本低的特点,在样品、小批量、大批量生产上,都存在优势。钣金加工常见的原材料以铁、铝、不锈钢等金属板材为主,主要加工工艺有激光下料、折弯、压铆、冲压、焊接、喷涂等几大工艺。嘉立创钣金现也已上线,本文的目的主要在于技术交流,及各环节工艺的讲解普及,会以我们现阶段的生产流程,逐步介绍每个环节,让大家先对钣金加工有个基本认识,也会依托我们现有的报价体系和生产流程,分享给大家如何在结构设计上降低生产成本。钣金原材料是标准板材,主要分以下三类:铁、铝、不锈钢。一...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-22 14:06:00
返回